성공을 결정하는 핵심 요소
우리가 알고 있는 생산 환경은 현재 전례 없는 새로운 변화에 직면하고 있습니다. 스탠드얼론 방식의 생산 현장이 동적 생산 환경, Future Production Landscape로 통합되고 있으며, 이를 통해 시장의 요구 및 기업의 수요에 맞게 네트워크로 연결할 수 있는 디지털 방식의 유연한 어댑테이션이 가능합니다.
“미래 생산 환경의 잠재력을 충분히 활용하고 장기적 경쟁우위를 확보하려는 기업은 3가지 핵심 요소 인간, 테크놀로지 및 어댑테이션을 서로 지능적으로 연결할 수 있어야 한다”고 산업용 로봇 전문가 디르크 아콥 교수(Prof. Dr.-Ing. Dirk Jacob)는 강조합니다.
이런 메가트렌드 및 동적 시장 변화에 성공적으로 대응하기 위해, 기업은 이 3가지 핵심 요소롤 자체 프로세스 및 시스템에서 고려해야 합니다. 이외에도 전체 가치 창출 사슬에서 부가가치를 창조하기 위해, 이 핵심 요소를 제품 및 서비스에 반영해야 합니다.
미래 생산 환경의 3가지 핵심 요소를 확인하시기 바랍니다.
인간
인간과 머신 사이의 인터페이스에서 부가가치를 창조하십시오.
미래 요구에 부합하는 생산 환경은 인간, 즉 개발자나 오퍼레이터를 필요로 합니다. 미래로 가는 여정을 귀사의 직원과 함께 하시기 바랍니다. 네트워크화된 유연한 생산 시스템의 긍정적 효과는 귀사 직원이 간단하게 설치 및 조작할 수 있고 또한 그것이 지속적으로 개발 가능한 경우에 그 빛을 발합니다.
프로그래밍, 시운전, 조작, 분석 또는 서비스 분야에서의 인터페이스 단순화를 통해 더 많은 직원들이 인텔리전트 생산 기술을 활용하고 특수한 요구에 맞게 어댑테이션하는 것이 가능하게 되었습니다.
Cobots, 증강현실(Augmented Reality) 및 가상 현실(Virtual Reality)과 같은 기술 보조시스템은 생산 공장에서 일상적 조력자로서 성장하고 있습니다. 이것은 직원을 지원하고 새로운 작업 방식 및 사용 가능성을 제시합니다.
핵심 요소 "인간"은 미래의 기업 성공을 위한 기초이지만 핵심 요소 "테크놀로지" 및 "어댑테이션"과 연동하는 경우에만 그 완전한 잠재력을 펼칠 수 있습니다.
테크놀로지
미래의 생산 기술: 유연성, 네트워크화 및 인텔리전트.
Operational Technology(OT, 운영기술)과 Information Technology(IT, 정보기술)의 조합은 기존 생산 환경의 한계를 허물었습니다. 하드웨어 및 소프트웨어는 독립적으로 기계, 시스템 및 프로세스를 모니터링하고 제어합니다. 인공지능, 빅데이터 및 클라우드와 같은 IT 기반 개발과의 조합 및 네트워크로의 통합을 통해 제조기업을 위한 새로운 형태의 소중한 기회가 나타나고 있습니다.
로봇기반 생산 라인, 매트릭스 생산 또는 모바일 플랫폼과 같은 유연한 생산 기술은 다양한 사용 가능성 및 이점을 제공합니다. 어댑테이션이 가능한 생산 환경을 통해 기업은 다양한 인프라 조건, 용량 수요 및 소비 트렌드에 기민하고 효율적으로 반응할 수 있습니다.
핵심 요소 "테크놀로지"는 디지털화 및 자동화된 시장 환경에서 기업이 경쟁력을 유지하는 것을 가능하게 합니다. 하지만 동시에 핵심 요소 "인간" 및 "어댑테이션"과 연계하는 경우에만 미래 생산 환경에서 확실한 성공을 거둘 수 있습니다.
어댑테이션
새로운 기술에 대한 빠른 어댑테이션으로 시장의 새로운 도전 과제에 능동적으로 반응
귀사가 빠르게 변하는 기술 변화에 맞게 올바르게 대응할 수 있는지 여부는 귀사의 적응력과 귀사 프로세스 및 기술의 유연성에 따라 결정됩니다. 시장이 역동적으로 변하는 시대에서 경쟁력을 유지하기 위해 귀사는 개방형 인터페이스 및 네트워킹된 생태 시스템에 대한 투자를 강화해야 합니다. 이것은 유기적 혁신 문화의 핵심 요소이며 수요기반의 어댑테이션, 현대화, 기능 확장 및 지속적 개발을 위한 기초입니다.
이런 방식으로 예를 들어 로봇에 새로운 능력을 부여하는 플러그인을 통해 로봇을 해당 어플리케이션에 사용하는 것이 가능합니다. 스마트 서비스로의 연결을 통해 최적화 가능성을 조기에 인식하고 업데이트를 자동으로 수행할 수 있습니다. 로봇, 셀 및 시스템에서의 물리적 어댑테이션 및 개조도 유연한 적응형 기술을 통해 원활하게 수행할 수 있습니다.
네트워크 및 커뮤니티에서 개발자, 시스템 구축업체, 생산 전문가 및 기타 이해관계자의 협업을 통해 테크놀로지의 잠재력을 포괄적으로 분석하고 충분히 활용할 수 있으며 이것은 사용자와 공급업체 모두에게 부가가치의 창출을 의미합니다.
핵심 요소 "어댑테이션"은 귀사의 생산 기술을 항상 최신 수준으로 유지하기 위한 기초입니다. 하지만 이것은 핵심 요소 "인간" 및 "테크놀로지"와 함께 적용하는 경우에만 그 의미를 성공적으로 구현하고 경쟁우위를 구축하는데 사용할 수 있습니다.